隨著電力來源多樣化、微電網及AI技術推進,電網由傳統單向發電逐步走向多來源、分散式及雙向傳輸的智慧電網,需要高度整合、即時、彈性的能源基礎設施才能有效因應。台達於「2024台灣國際淨零永續展暨台灣國際智慧能源週展會中」展示因應智慧電網趨勢,台達如何整合旗下能源產品,推出能廣泛應用於不同場域的全方位能源解決方案。
台達10/4-6於Energy Taiwan 2024台灣國際淨零永續展暨台灣國際智慧能源週展會中,基於「環保 節能 愛地球」的經營使命及長期耕耘的電力電子核心技術,以「賦能永續 引領未來」為題,展示因應智慧電網趨勢而整合旗下能源產品、廣泛應用於不同場域的能源解決方案。包括將電池及變壓器、控制系統、配電盤整合於貨櫃中的All-in-One儲能系統DELTerra系列;可有效減少交直流轉換的固態變壓器(Solid-State Transformer, SST)以及基於AIoT技術、透過DeltaGrid® 能源管理平台賦能的MW級充電設施與V2H/V2G等產品與方案,以台達創新的高效能源轉換與控制技術,實現由再生能源驅動,穩定且具有韌性的智慧低碳電網。
事業單位主管與參展工作同仁於台達展位前合影。
六大展區 展現台達智慧電網未來藍圖
此次台達展位分為:再生能源、大型工廠情境、車隊應用、廠辦光充儲、家戶及能源整合服務六大展區,具體呈現台達在不同場域所提供的能源解決方案,包含可強化低碳電網強韌性的「光+儲」產品與解決方案;透過AI控能,最佳化能源使用效益的廠辦光充儲解決方案。以及能夠在電網異常時,提供緊急備用電源的家戶雙向充電解決方案。在氫能源領域,亦展示包含製氫電源、水電解製氫及燃料電池的氫能解決方案。而為滿足電動物流車隊、重型卡車、高速公路快充站等場站規模大、充電功率高的快充需求,台達則推出MW充電站解決方案,以直流耦合架構,整合再生能源與儲能,減少交直流轉換的能耗損失,同時優化大場域整體布建成本,提升能源使用效益。
首次發佈 台達All-in-One儲能系統DELTerra系列
此次亦是台達All-in-One儲能系統DELTerra系列的首次登場,台達推出電網級的DELTerra U系列以及針對工商應用的DELTerra C系列,DELTerra U為MW級的全液冷儲能系統,將2.5MW的PCS與5MWh儲能電池及變壓器、控制系統、配電盤整合於兩個20呎貨櫃中。All-in-One設計可降低大規模電網級案場的現場施工時間與複雜度;DELTerra C針對工商業提供一體式儲能方案,實現交貨即安裝,可快速建置並預留擴容彈性。
關注永續 獲得Energy Taiwan 永續獎白金獎肯定
台達長期關注環境議題,今年也將永續概念納入攤位設計,除透過大面積LED牆打造沉浸式體驗,更以Truss架及鐵柱作為攤位主結構,搭配可重複使用的展架、蜂巢版及模型,大幅降低裝潢木工浪費。此次台達也將將珊瑚復育議題帶至展場,參觀者能透過紀錄影片及AR互動體驗,了解珊瑚保育重要性,現場也提供珊瑚育種體驗名額及《珊瑚,是海洋的森林》繪本作為抽獎贈品,期待以實際行動,喚醒參觀者對於海洋保育的意識。此次也獲得2024台灣智慧能源週永續獎白金獎肯定。
產學研專家 共擘未來能源新氣象
展覽期間,台達亦於攤位規劃一系列針對未來智慧電網藍圖的主題演講及導覽活動,邀請工研院綠能所張簡樂仁副所長、哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 徐正穎財務長、台灣經濟研究院陳彥豪所長等產學研專家,以及台達的能源專家,分享台達如何積極與全球夥伴協作,透過創新技術賦能智慧電網,共擘未來能源新氣象。
邀請您點選下方連結,與我們回顧2024 Energy Taiwan精彩的每一刻!
2024 Energy Taiwan精彩回顧