對電動車(EV)充電站的營運商來說,投資是帶來長期回收還是沒完沒了的折舊跟汰換,主要取決於所建置之基礎設施的優劣,而設備選擇的關鍵之一就在於 電動車充電樁 是否採用模組化設計。
目前在歐洲已有超過17萬個充電站,在美國也有2萬多座。但隨著科技不斷創新,許多技術最終都將過時,這使得投資門檻相對高的充電站存在一定的風險。再加上目前EV充電站的商業獲利模式尚未成熟,情況更為錯綜複雜。
模組化設計的優勢反映在維護效率和充電設備正常運行時間,值得所有有意投入充電站營運業務者仔細考量。
花最少的維護心力,讓 電動車充電樁 效率最大化
台達的DC直流充電樁系列產品是EV充電站營運商明智的選擇,第一個原因就是模組化設計,在定期保養或維修時,只要針對特定模組進行,不需拆裝整台充電樁。
與其他EV充電站相比,台達產品的重量極輕且易於操作,維修保養人員無需使用特殊工具就能處理充電站的電源模組。此外,營運商也可以自行檢測、維護內部主要組件。
拉長充電站正常運行時間
模組化設計最重要的優勢在於能大幅減少停機時間。即使有某一電源模組出現異常,充電樁仍能以較低的充電量繼續提供充電服務,而非完全停機。再加上前述快速維護的特性,可以立刻替換新模組上線。
當然,台達產品需要維修的機會不多,定期保養也只需要一位技術人員就能完成。更棒的是,透過產品內建的各種網路連線選項,產品的升級和更新甚至可以透過遠距「Over the Air(OTA)」來執行。
模組化設計友善環境和也疼惜荷包
2017年綠色和平曾針對平板電腦、筆電和手機等電子產品的維修難易度發表評比,指出絕大多數消費性電子品牌沒有採用模組化設計,未將維修難易度當成產品開發的考量點,甚至計畫性淘汰產品,造成環境的負擔。越容易維修的產品,除了越少製造電子垃圾,也能減少維修跟汰換帶來的費用。台達充電基礎設施,就是友善環境也疼惜荷包的選擇。
瞭解台達電儲能設備產品↙。
瞭解台達電太陽能能源產品↙。