※本文由台達電子文教基金會與環境資訊中心共同授權轉載;文:王振益 (台達基金會 氣候與能源專員)
IRENA報告列出了能源轉型的6大技術途徑,包括: 再生能源、能源效率、電氣化、使用氫氣、化石燃料與生質能源的碳捕捉封存。
堪稱2022最重要大事之一、至今尚未結束的「俄烏戰爭」,俄羅斯以天然氣掐住歐洲的能源死穴,讓許多國家不敢明目張膽支持烏克蘭。這件事清楚地昭告世人,能源轉型對一國的能源安全、價格穩定、降低進口依賴等,有多麼重要!
國際再生能源署(IRENA)剛發表的《2022能源轉型展望:1.5度C路徑》(World Energy Transitions Outlook 2022: 1.5°C Pathway),便列出能源轉型過程不可或缺的6大技術途徑:再生能源、能源效率、電氣化、使用氫氣、化石燃料與生質能源的碳捕捉封存 (見下圖),值得也在這條路上匍匐前進的台灣借鏡。

首重能效、綠能、電氣化,政策導引也是關鍵
該圖標示的比例,表示直到2050年的減碳潛力,占比最大的為:能源效率、再生能源、電氣化,三者合計比重高達70%,可說是各國推動能源轉型的最優先項目。
事實上,這些年來,再生能源在不少國家,已經是當地最便宜的能源選擇,甚至低過傳統化石燃料的最低水平。
終端使用能源要達到去碳化,發電燃料全面朝向零碳的再生能源、從燒化石燃料到電氣化、加上未來使用綠氫,都是能源轉型的必經之路。
不只提供明確的技術路徑,《2022能源轉型展望:1.5度C路徑》還列出2030年的中期里程碑及優先事項,用以檢視全球能源轉型的落實進展。不幸的是,從不管哪個面向看,目前都還偏離2050淨零軌道甚遠。
那些是2030年中期階段目標的優先事項呢?首先是,堅決以清潔能源取代煤炭!
儘管因戰事引起歐洲「斷氣」(天然氣)危機,導致「去煤」聲浪在最近有減弱跡象。但反過來說,若能加強新技術研發(如綠氫煉鋼)等,仍有機會擺脫煤炭陰影。
除了期待技術突破,許多市場措施也有助於減少化石燃料,如去除化石燃料的不當補貼、實施碳定價等。
君不見,歐盟去年發起的碳邊境調整機制(CBAM),就讓遠在千里之外的台灣廠商和國際供應鏈動了起來,迫使企業卯起來想該如何節能減碳,更使得碳盤查和相關需求門庭若市。
2030就得「告別煤炭」,加速佈建綠色基礎設施
綠色基礎設施,則是另一重要議題。因為無論是推廣再生能源、電動車、或氫能,現有的集中式電網及傳統輸配網絡,都得大幅翻新、升級、甚至打掉重練,才能提高能源系統的智慧、韌性、和反應速度。
IRENA預估,以再生能源產製的「綠氫」(Green Hydrogen),須在2030年逐漸成為主流;屆時生質燃料也要三倍速成長,而且大部分新售車輛都要是電動車,才有望趕上2050淨零目標。而在此之前,相關基礎設施都得做好準備。
不僅如此,IRENA還運用社經分析,指出有兩種方式也可有推動能源轉型,那就是:國際合作、分配正義。
假使國內抗拒碳定價的聲浪極高,或擔心此舉將激化能源價格,加劇弱勢族群的「能源貧窮」(Energy Poverty)現象,政府不妨透過國際合作的手段來弭平。
面對2050淨零大挑戰,人類只剩不到30年的有限時間來應對氣候危機,我們不能期待一個完美創新方案解決所有問題,或癡心妄想二氧化碳會瞬間消失,如何走出能源轉型的迷宮?減少迷路與跌倒的風險,《2022能源轉型展望:1.5度C路徑》的中肯建議,值得有關當局省思。
參考資料:
延伸閱讀: