應對極端氣候風險,為家戶打造獨立自主的 光儲充一體式 系統與緊急備用電源
近年來,極端氣候影響電力供應消息頻傳,2021年德州大停電事件中,發電機組陸續停擺造成約400萬家戶在天寒地凍下無電可用,電價更因此飆漲超過200倍。事發後,供電端更重視電網升級與備援機制,用電端也開始思考如何打造獨立自主且可靠的備用電源。對此,台達開發市場首發的光儲充混合型變流器 (Bi-Directional Inverter, BDI)。利用 光儲充一體式 解決方案整合家戶電力基礎設施、屋頂太陽能、儲能電池與電動車充放電的交直流電力轉換與控制,平時可協助家戶調度電力、節約電費支出,緊急時則作為備用電源,維持日常生活。
過去家戶太陽能電力多用於回售或於白天減少購電量,過剩的電力無法把握,遇到大雪或連日大雨時也無法發電。家用小型儲能系統問世後,雖可儲電,但電池容量多在5-15kWh內,主要用於調節尖離峰,對於長時間斷電也無用武之地。此外,在家戶既有電力基礎設施上加裝多套能源系統,除了控制與管理將更複雜,多次的交直流轉換也會造成電力損耗。就長期保養與維修而言,多套系統除了維護繁瑣,也容易產生責任歸屬問題。
從屋頂太陽能到家用儲能 進一步整合電動車雙向充放電
台達投入太陽能變流器研發十年有餘,不斷突破能源轉換效率,也推出家用儲能系統用於提高太陽能利用率。2022年起,在既有成功經驗基礎上,進一步以自有專利的雙向DC-DC轉換技術打造混合型變流器。結合太陽能、儲能與電動車雙向充放電實現「光儲充一體化」,為家戶迎向低碳電網、電氣化交通超前部署。
與市場既有方案相較,台達混合型變流器整合多套系統於單一設備,大幅簡化家戶裝設太陽能、儲能與電動車充電的系統架構。減少占用空間也降低線材與施工成本,後續保養時更能化繁為簡。
高效又安全的家庭綠能控制核心
台達混合型變流器可支援多種能源管理應用,包含儲存過剩太陽能於夜間或無太陽時段使用,或善用時間電價(Time-Of-Use)削峰填谷,儲存離峰電力於尖峰使用,同時避免電動車充電的瞬間大量用電影響既有電力基礎設施。
考量整合型系統對散熱及安全性的要求,台達混合型變流器採用獨創的智慧散熱設計,整合自然風冷與強迫風冷、增加DC-DC功率密度,並提升風扇壽命。特殊的弧形風道設計除了防塵防水,也更符合不同的散熱需求。認證方面,除了針對分散式能源與電力系統的互聯與操作性標準IEEE 1547-2018,台達混合型變流器也符合電動車充電的UL2202與UL9741標準,及針對儲能安全性的UL9540。在售後服務部分,台達提供網頁介面與手機APP,供使用者遠端掌握發電、售電、耗電等即時資訊,也可監看系統運行狀況、電池狀態並設定不同模式。
台達混合型變流器以美國為首發市場,首波將與電動卡車搭配,利用卡車的電池容量打造可為家戶供電長達十天的緊急備用電源。未來也將與其他電動車製造商合作符合各種車款V2X雙向充放電系統,打造 光儲充一體式 解決方案。想進一步了解太陽能變流器相關資訊,請與台達聯繫。
了解更多太陽能趨勢:https://blog.deltaww.com/energyinfrastructuresolutions/insight/curtailment-of-solar-energy/