全球電源與能源管理領導廠商台達正式宣布其太陽能監控閘道器( PV Gateway )已獲台北、桃園、苗栗、台中、台南、高雄、屏東及花蓮等地的太陽光電場採用,所建置之監控系統已報竣台電完工,正式上線並且開始回傳資料至台電配電級再生能源管理系統(DREAMS)。這些案場是全台首波完成DREAMS系統介接的MW級太陽光電場,採用台達PV Gateway串接電表,將發電量相關數據回傳給台電,並可透過DREAMS系統產出報表,做為電網發電預測與調度決策基礎。
為了協助台電與100kW以上案場業者完成資料傳輸作業,台達與翰可國際等經銷商聯手打造可彈性配置、廣泛適用於新設與既設案場的一站式解決方案,包含前期場勘、系統規劃、PV Gateway與相關設備的安裝測試及異常排除等,業主不需面對前期繁瑣流程,系統上線後也無後顧之憂。此外,此方案除了能滿足台電第一階段的資料傳輸要求,未來亦可讓業主在不更換設備、無資安疑慮的情況下輕鬆滿足第二階段的智慧變流器調控要求。
再生能源是環保永續的必選題,台達深耕綠能產品與方案多年,除了是台灣市佔率第一的太陽能變流器供應商,也利用智慧電網通訊與控制技術打造通過DNP3、NCC認證與台電再生能源監控設備試驗規範的PV Gateway。首波完工的案場能搶先上線的關鍵,在於翰可的經銷服務團隊具備超過10年、累積裝置量達400MW的太陽光電場系統整合經驗,可依照業主需求規劃最符合效益的系統配置,並就近快速反應、提供技術支援。
台達DeltaGrid®太陽能監控閘道器SGDC-D43-PV首波通過台電驗證後即獲得業界高度關注,為了回應市場需求,翰可與台達整合雙方深耕太陽光電多年的產業經驗,基於不同案場中多樣化的資料蒐集型態,提出多套方案對應新設與既設案場不同的需求。針對台電未來第二階段「智慧變流器調控」要求,也已經做好充份的準備,可大幅減少業主後續為符合規範所做的投入。
其中,PV Gateway、雲端管理平台、電源供應器及電表等設備皆由台達開發生產;場勘規劃、安裝建置、設備測試與技術服務則由翰可團隊提供,透過單一服務窗口簡化案場導入時程。期盼透過台達與翰可的緊密合作,具體協助台電與太陽光電業者共同打造可以穩定支援電網的再生能源系統,加速響應台電DREAMS系統建置,共同推進再生能源發展進程,助力能源轉型。
PV Gateway 問與答
Q1: 為何案場必須有PV Gateway?
想要賣電給台電,您的案場不能沒有台電認證的PV Gateway,因為太陽能發電易受天候影響,併網後易造成電網不穩定,台電為提升電網穩定度,在案場設置PV gateway收集電場發電資訊並藉PV gateway調控PVI,以提高電網穩定度,而且只有通過台電認證的PV gateway才可允許連接至台電DREAMS系統。
Q2. 裝設PV gateway的接線方式?
目前一般案場data logger是以RS-485連接至太陽能變流器,裝設PV gateway後,改透過PV gateway以RS-485接至變流器,而data logger則以RS-485或Ethernet接至PV gateway,PV gateway再以LTE連接至台電DREAMS。
Q3. Data logger與太陽能變流器之間溝通的資料有留存在PV gateway中嗎?
PV gateway不會修改及留存這些資料。系統中PV gateway是以通透的方式將data logger送來的指令由RS-485傳送出去;反過來,從太陽能變流器及電表收到的資料,PV gateway也會以透通的方式將資料回傳到Data logger。
Q4. 台電調控的指令會影響data logger讀取太陽能變流器/電表的效能?
台電規範規定,台電調控指令的優先權高於data logger讀取的指令,因此會不會影響data logger讀取效能視台電調控指令的頻繁程度決定。
Q5. PV gateway 裡的SIM卡可以用一般的SIM卡嗎?
不可以用一般的SIM卡,台電規定PV gateway連接至DREAMS系統需支援VPN以提供安全性保護,台電在官網中的說明有提供中華電信及遠傳2個SIM卡方案來滿足規格需求,詳見https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=123
Q6. 是否需要多加裝1個電表?
取決於可否滿足台電DREAMS的KPI (95%),通常案場裡已有一個總表來收集所有變流器的發電量,若PV gateway也要讀取此總表上傳至台電,則會發生data logger及PV gateway二者讀取資源互相干擾,影響PV gateway上傳至台電DREAMS的KPI (95%),故可多加裝1個電表來收集變流器發電資訊。此電表只會由PV gateway來讀取以滿足台電的KPI;但若業者自建監控系統不常讀取總表,且PV gateway讀取此總表可滿足台電KPI,則不需再外掛電表。
Q7. 若data logger可以接Ethernet至 PV gateway,二者通訊協定為何?
目前支援Modbus TCP
Q8. 如何申請4G VPN SIM卡?
準備代表人聯絡資訊、門號申請書及併聯審查同意函申請向台電DREAMS提供的電信窗口申請。
Q9. 如何申請台電DREAMS?
備妥工商憑證及讀卡機,至網站 https://dreams.plato-io.com填寫資料申請,如有任何問題可聯繫台電窗口:u224283@taipower.com.tw
需要案場規畫與建置PV Gateway的服務?歡迎聯絡台達經銷商
翰可能源股份有限公司 www.senergy.com.tw (06) 589-6111 simon.yu@senergy.tw | 達樂技術科技有限公司 http://www.dollartech.com.tw/ (06) 279-7211 ava.lin@dollartech.com.tw |
全面性系統整合 www.csi-tech.com.tw (04) 2358-2908 judy.chung@csi-tech.com.tw | 常舜電機 https://www.cseec.com.tw/ (02) 2668-6666 ai3cnw@csees.com.tw |
回顧上一篇:台達太陽能監控閘道器成功取得台電首波認證
對台達的PV Gateway有興趣?歡迎留言聯繫台達
[contact-form-7 id=”1031″ title=”聯絡台達”]