全球電源與能源管理解決方案領導廠商台達電子宣布為工程、採購及建置服務供應商Anumar提供 M70A太陽能變流器 ,以興建德國南方現有最大的太陽能園區。M70A太陽能變流器 符合新的VDE-AR-N 4120是Anumar決定為該專案選擇台達的關鍵因素,此專案目標是在每年產出120MW能源並減少7萬7千公噸的二氧化碳排放。目前此專案所需的1,500台台達M70A組串式三項太陽能變流器已有三分之一安裝在太陽能園區中。
Anumar執行長Markus Brosch表示:「在執行像Schornhof太陽能園區這類的大型專案時,我們格外需要一個值得信賴的夥伴,能迅速回應我們的需求。我們已有多年安裝台達變流器的經驗,已和台達合作多個案場,而台達始終都能快速提供技術與服務支援」。
台達負責歐洲、中東及非洲三地市場(EMEA)的太陽能變流器資深處長Andreas Hoischen也表示:「M70A變流器同時具備外型精巧與高功率密度特色,易於運輸和安裝,特別適用於大規模、地面型商用太陽光電場,就像本次的Schornhof太陽能園區」。
Anumar選用台達M70A 組串式三相變流器的原因是它符合最新VDE-AR-N 4120,這是將太陽光電場連接到高壓電網的基本前提。台達總共將提供約1,500台 M70A太陽能變流器 以達成此案場需求,第一批能產生70百萬瓦電力的系統已在2020年11月中順利併網。這整個太陽能園區的產出峰值為120 MW,預計每年可產出110 GW的電力。
這項專案所面臨的挑戰包括了如何在產生最小生態衝擊的前提下創建一座太陽能園區。廣達150公頃的場址將只有一半用於建置太陽能模組,其餘的70公頃將由營運商打造為綠地,未來將會種植5萬顆左右的灌木和樹木,並保留現存周邊森林。
由太陽能模組至高壓電網併接點的能源轉換分成三階段。在第一階段,將最多12個模組串列所生成的太陽能,也就是最高70kW的電力,整合至一個變流器,並將它轉換為400VAC。接著,將來自最多30台變流器的電力傳輸到其中一個變壓器以提高電壓到20kV,並將電力傳輸至專為太陽能園區所建造的變電站。最後一個階段,電壓已提高到110 kV,可饋入經過太陽能園區的高壓輸配電網路。由Schornhof太陽能園區所產生的電力足以供應3萬個家庭使用,等於整個Neuburg-Schrobenhausen郊區。
基於多年來在多個太陽能專案的成功合作經驗,Anumar選擇了台達的解決方案。在過去這些專案中,台達一貫展現了卓越的產品知識及業界專業,進而與Anuma發展出長遠、忠誠、如同私人情誼般的夥伴關係。
台達很榮幸能與Anumar合作本專案,500多位在德員工將持續為發展智慧、環境友善的能源解決方案作出貢獻,以自家的電力電子技術參與各項能源轉型專案。