經過上一篇儲能電池的特性及選型採購建議的分享,接下來由能源基礎設施暨工業解決方案事業群智慧能源方案事業部產品經理袁興智,為與會者帶來 儲能系統 的應用與選擇重點,以及台達的儲能解決方案成功案例介紹。
如何做選擇?從如何使用 儲能系統 說起
儲能系統可應用於負載轉移、太陽能自發自用、緊急備用電源、削峰填谷、電動車充電站、需量反應與調頻輔助服務等。袁興智解釋,電力公司供電到不同的場站時,會先經過電表,作為收費的依據,而以上提及的儲能系統的應用可以以電表為界,分為「表前」與「表後」兩種。
表後指的是在安裝在用戶端,用以調節用電,表前就是指安裝在電網端,用以穩定電網。如要應用於表前,台電就須評估該系統對整體電網穩定度的影響。而除了場域,用戶也需考量需要的儲能系統容量、系統反應速度、持續時間與電池C-Rate。
舉例來說,調頻輔助服務是近期政府進行的電網計畫重點之一,若希望以此種應用為主,系統反應速度與電池C-Rate的要求就較負載轉移來得高。
解析 儲能系統 的製造、施工流程
儲能系統的建置是一套設備製造與工程施作的過程,建置之前的評估項目非常多,從一開始的安裝場地勘查、系統規劃、系統製造到施工完成後的驗收、安裝測試、教育訓練與售後維護,需要半年左右的時間。
安裝地形勘查須注意場地空間、地形、與台電的併接點位置等,皆會影響整體成本。系統規劃則牽涉到應用類型、與電網連接的保護協調、監控系統與安全性。在系統製造、現場施工的步驟中,除了進行專案管理,還需要接受台電審查。此外,現場驗收亦是十分重要的步驟,需測試系統是否能以預期方式運行,而完成後的售後服務也將影響系統壽命。
表後應用實績-1MW/1MWh彰師大微電網儲能系統
今年6月,彰師大寶山校區啟用了一套儲能系統,應用於削峰填谷,以降低契約容量與尖峰電費、作為緊急備用電源並預留未來最佳化太陽能發電效益的空間。以此案為例,該系統應用於學校校園,也就是表後的場域,系統容量為1MW,系統反應速度需求為數秒至30分鐘,系統持續時間視負載功率約為1至4小時,電池C-Rate為1C。
彰師大儲能系統的案例中具有一個功率調節系統(PCS)貨櫃,除了做交、直流的轉換,也會依照能源管理系統的指令做即時充、放電。另外,該案的電池系統選擇的是較需求容量稍大的1.25MWh,能因應電池隨使用時間造成的容量衰減。
此案併接點選擇的是11.4kV中壓段,因此需安裝變電站,將中壓電轉換為低壓電。而管理與控制系統的建置則能監視電網、負載,以及PCS與電池系統的狀況,並管理系統的運行。
表前應用實機-2MW/1MWh金門夏興電廠 儲能系統
台電金門夏興電廠於亦今年5月完成了一套與電網併接的儲能系統,包含1MWh鋰電池儲能系統、2MW功率調節系統、能源管理系統及環境控制系統。系統架構與彰師大案例大致相同,只在系統配置與控制軟體系統方面因需求的差異而有所不同。
此案例的儲能系統可以雙模式運行,平時儲能系統處於「電網頻率調節模式」的偵測狀態,穩定金門電網頻率,同時也使用RoCoF(Rate of Change of Frequency)模式進行偵測,當電網頻率偏移超過0.02Hz時,系統會立即自動啟動跳機反應機制,轉為「備用電源模式」,並在200毫秒內送出2MW電力作為備用電源,提供電廠30分鐘緩衝時間進行發電機組調節,避免更嚴重的連鎖跳機,造成電網崩潰。另外還能調節再生能源,減少發電量波動對電網的影響,亦能做到自動電網減壓,以及實虛功率補償與虛擬同步發電機制等。
總結台達儲能系統的特性與功能,能滿足各種使用情境的功能需求、高效率進行電力轉換能降低電能耗散、採用模組化設計,即使部分電源模組運行中斷仍可維持運行,另外還符合國際法規認證,並具有在地技術支援與售後服務。